This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:I2C:不生成 SDA 和 SCL 信号

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1291608/msp430fr2433-i2c-sda-and-scl-signals-are-not-generated

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

您好!

我使用的 MSP430FR2433使用的是 msp430ware 版本3.80.14.01、对 I2C 的工作原理很好奇、

因此、通过恢复在示波器中检查了引脚 P1.3和 P1.2、示波器中看不到这两个选项。  

如下图所示:

我想知道为什么不会生成时钟和数据信号。  

这在从器件未连接时执行、  

在调试模式下暂停时、它正在按照"eusci_b_i2c.c"文件的指令运行

 

//Poll for transmit interrupt flag.
    while (!(HWREG16(baseAddress + OFS_UCBxIFG) & UCTXIFG)) ;

示例( eusci_b_i2c_ex3_masterTxMultiple )代码、我在此中使用的代码如下:

// Demo - EUSCI_B0 I2C Master TX multiple bytes to MSP430 Slave

#define SLAVE_ADDRESS 0x48

//*****************************************************************************
//
//Target frequency for SMCLK in kHz
//
//*****************************************************************************
#define CS_SMCLK_DESIRED_FREQUENCY_IN_KHZ   1000

//*****************************************************************************
//
//SMCLK/FLLRef Ratio
//
//*****************************************************************************
#define CS_SMCLK_FLLREF_RATIO   30

// Pointer to TX data
uint8_t TXData = 0;
uint8_t TXByteCtr;

void main(void)
{
    WDT_A_hold(WDT_A_BASE);

    //Set DCO FLL reference = REFO
    CS_initClockSignal(
            CS_FLLREF,
            CS_REFOCLK_SELECT,
            CS_CLOCK_DIVIDER_1
        );

    //Set Ratio and Desired MCLK Frequency and initialize DCO
    CS_initFLLSettle(
            CS_SMCLK_DESIRED_FREQUENCY_IN_KHZ,
            CS_SMCLK_FLLREF_RATIO
            );

    //Set ACLK = VLO with frequency divider of 1
    CS_initClockSignal(
            CS_ACLK,
            CS_VLOCLK_SELECT,
            CS_CLOCK_DIVIDER_1
            );

    //Set SMCLK = DCO with frequency divider of 1
    CS_initClockSignal(
            CS_SMCLK,
            CS_DCOCLKDIV_SELECT,
            CS_CLOCK_DIVIDER_1
            );

    //Set MCLK = DCO with frequency divider of 1
    CS_initClockSignal(
            CS_MCLK,
            CS_DCOCLKDIV_SELECT,
            CS_CLOCK_DIVIDER_1
            );

    // Configure Pins for I2C
    GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(
        GPIO_PORT_UCB0SCL,
        GPIO_PIN_UCB0SCL,
        GPIO_FUNCTION_UCB0SCL
    );
    GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(
        GPIO_PORT_UCB0SDA,
        GPIO_PIN_UCB0SDA,
        GPIO_FUNCTION_UCB0SDA
    );

    /*
     * Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate
     * previously configured port settings
     */
    PMM_unlockLPM5();

    EUSCI_B_I2C_initMasterParam param = {0};
    param.selectClockSource = EUSCI_B_I2C_CLOCKSOURCE_SMCLK;
    param.i2cClk = CS_getSMCLK();
    param.dataRate = EUSCI_B_I2C_SET_DATA_RATE_400KBPS;
    param.byteCounterThreshold = 0;
    param.autoSTOPGeneration = EUSCI_B_I2C_NO_AUTO_STOP;
    EUSCI_B_I2C_initMaster(EUSCI_B0_BASE, &param);

    //Specify slave address
    EUSCI_B_I2C_setSlaveAddress(EUSCI_B0_BASE,
            SLAVE_ADDRESS
            );

    //Set Master in receive mode
    EUSCI_B_I2C_setMode(EUSCI_B0_BASE,
            EUSCI_B_I2C_TRANSMIT_MODE
            );

    //Enable I2C Module to start operations
    EUSCI_B_I2C_enable(EUSCI_B0_BASE);

    EUSCI_B_I2C_clearInterrupt(EUSCI_B0_BASE,
            EUSCI_B_I2C_TRANSMIT_INTERRUPT0 +
            EUSCI_B_I2C_NAK_INTERRUPT
            );
    //Enable master Receive interrupt
    EUSCI_B_I2C_enableInterrupt(EUSCI_B0_BASE,
            EUSCI_B_I2C_TRANSMIT_INTERRUPT0 +
            EUSCI_B_I2C_NAK_INTERRUPT
            );
    while(1)
    {
        __delay_cycles(1000);                   // Delay between transmissions
        TXByteCtr = 4;                          // Load TX byte counter
        TXData = 0;

        while (EUSCI_B_I2C_SENDING_STOP == EUSCI_B_I2C_masterIsStopSent(EUSCI_B0_BASE));

        EUSCI_B_I2C_masterSendMultiByteStart(EUSCI_B0_BASE, TXData++);

        __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);        // Enter LPM0 w/ interrupts
        // Remain in LPM0 until all data
        // is TX'd
        // Increment data byte
    }
}

//------------------------------------------------------------------------------
// The USCIAB0TX_ISR is structured such that it can be used to transmit any
// number of bytes by pre-loading TXByteCtr with the byte count. Also, TXData
// points to the next byte to transmit.
//------------------------------------------------------------------------------
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector=USCI_B0_VECTOR
__interrupt
#elif defined(__GNUC__)
__attribute__((interrupt(USCI_B0_VECTOR)))
#endif
void USCIB0_ISR(void)
{
    switch(__even_in_range(UCB0IV, USCI_I2C_UCBIT9IFG))
  {
        case USCI_NONE:             // No interrupts break;
            break;
        case USCI_I2C_UCALIFG:      // Arbitration lost
            break;
        case USCI_I2C_UCNACKIFG:    // NAK received (master only)
            //resend start if NACK
            EUSCI_B_I2C_masterSendStart(EUSCI_B0_BASE);
            break;
        case USCI_I2C_UCTXIFG0:     // TXIFG0
            // Check TX byte counter
            if (TXByteCtr)
            {
                EUSCI_B_I2C_masterSendMultiByteNext(EUSCI_B0_BASE, TXData++);
                // Decrement TX byte counter
                TXByteCtr--;
            }
            else
            {
                EUSCI_B_I2C_masterSendMultiByteStop(EUSCI_B0_BASE);
                // Exit LPM0
                __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);
            }
            break;
        default:
            break;
  }
}

在使用 MasterTxSingle 示例进行该检查后、也不会生成 SCL (CLOCK)。

寻找对上述内容的见解。

谢谢。此致、

Ajaykumar V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 P1.2/.3上没有看到任何上拉电阻器。 Launchpad 不提供这些电源。 许多/大多数商用 I2C 从站板会为它们供电(很方便)。 对于本实验、您可以通过添加 (在调用 GPIO_setAPeripheralModuleFunctionInputPin 之前)类似内容来使用内部上拉电阻:

    > GPIO_setAsInputPinWithPullUpResistor (GPIO_PORT_UCB.S.、(GPIO_PIN_UCB.S.|GPIO_PIN_UCB0SDA));//我们"知道"它们都在 P1上

    ----------------

    未经请求:看起来您的示波器处于自动模式、因此即使出现 SCL、您也可能会错过它。 尝试在 SCL 下降沿触发(如果有、甚至可能是"单次"触发)。