This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:什么是使 LOCKAUX 位设置为1的内核断电并使其停止?

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1290940/msp430f6779a-what-is-the-core-was-powered-down-that-set-lockaux-bit-set-to-1

器件型号:MSP430F6779A

将 LOCKAUX 位设置为1的是什么"内核被断电"?

您能否更详细地介绍 "内核已断电"  

例如、什么电压使内核断电。 (DVCC、VDSYS)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    低电平侧的监控器(SVSL )和低电平侧的监测器(SVML )监督 VCORE。

    低电平侧监控器、SVSL–用于为数字内核供电的内部内核电压的监控。

    更多详细信息、请参阅 UG 2.2章。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Cash Hao

    感谢提供 信息。

    LOCKAUX 将被置位的哪个(例如 BOR 复位或 POR 复位)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BOR 或 POR 应设置  LOCKAUX。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    在其他情况下 、LOCKAUX  被锁定而不复位吗?