This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:无法使用 stune.exe 连接到 TI Launchpad

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, MSP430FR2355, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1291038/msp430fr2355-unable-to-connect-to-ti-launchpad-using-stune-exe

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE、 MSP-FET

我有一个 MSP430FR2355 TI Launchpad 评估套件。 EnergyTrace 功能可在 CCS 内按预期运行、但我想收集 CCS 之外的功耗数据。  


我偶然发现了作为 CCS 一部分打包的命令行实用程序"stune.exe"。 但这似乎没有很好的记录。 XDS110用户指南中列出了其中几个参考文献。

我采用了由 CCS 生成的.ccxml 文件、并尝试了列出的命令的变体... 特技没有提供任何错误或信息、只是在发出命令后似乎退出/崩溃。 除了命令的回显之外、没有其他内容会存储到日志中...  

  • 是否可以将 eZ-FET 调试探针与特技配合使用?  
  • 如何发起到目标板的连接?
  • "托管"选项是如何工作的?

(Windows 10 Pro)
22H2频道
19045.3570)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅 XDS110支持 STUTE、MSP430的 MSP-FET/eZ-FET 探针不支持。

    我会将此主题提请 MSP430专家注意、以获取有关 MSP430命令行 EnergyTrace 选项的建议。

    谢谢

    小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不熟悉"stune"、但根据 Ki、它仅与不支持您正在评估的 MSP430器件的 XDS110相关。   

    遗憾的是、我不知道有没有在 CCS 之外运行 energy trace、并且没有找到任何文档或 E2E 文章讨论过这么做。   

    谢谢。

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。 感谢大家花时间对此作出回应。

    我们正在尝试将一些简单的功耗监控/报告功能整合到我们的开发流水线中。 但手动操作就足够容易了。

    EnergyTrace 是一个不错的功能。 当然、能够在 CCS 之外将其用于其他目标板也是很好的。