This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F448:浪涌问题、请帮助分析

Guru**** 2913660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1291886/msp430f448-problem-with-surge-please-help-analyze

器件型号:MSP430F448

您好!

当我们使用 MSP430F448IPZR 在2-4kV 和5kHz 频率下进行浪涌测试时、如果使用外部晶体振荡器、则可能会导致程序崩溃、并需要断电、重启或 RE 编程恢复。 芯片未损坏。

使用内部晶体振荡器将不会正常运行。

请问是什么原因造成的? 您能帮助分析可能的原因吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:  

    为了缩小可能的原因、我 需要您的帮助来确认以下详细信息:

    1. 您使用的晶体振荡器的频率是多少?
    2. 您在系统上进行的是重复浪涌测试吗?
    3. 您是否试过不同的晶体来查看浪涌测试是否也影响其功能?  
    4. 您能否与我们分享相关的软件配置?  

    谢谢你。