This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:频率扫描

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1292182/evm430-fr6047-frequency-sweep

器件型号:EVM430-FR6047

您好!

我想知道我用传感器测量的频率扫描是否正确。 根据 MSP Academy -超声波水流量计设计和测试 网站的信息、我应该采集的频率扫描看起来像这样:

但是、我看到我捕获的内容有很大不同:

我将测量水流量并使用1MHz 换能器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    上述扫描也是使用1MHz 传感器进行的、但扫描是从0.8MHz 到1.208MHz (1MHz +/- 200kHz)、这可以让您更好地看到传感器的峰值输出频率。  扫描 频率为980KHz、这可能太接近传感器的峰值频率、无法准确捕获曲线的左侧。  这并不意味着您得到的输出错误或不正确、只是您将看不到 MSP Academy 中的曲线。  

    请尝试在 GUI 的"Parameters"选项卡中更改 F1和 F2值、然后再次运行扫描。

    此致、
    布兰登·费舍尔