This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:请求有关数据退出的信息材料

Guru**** 2479595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1291646/evm430-fr6047-request-for-informative-material-on-data-exit

器件型号:EVM430-FR6047

尊敬的 TI:

我编写此票证是为了征求有关模块数据退出模式的其他信息。

我将您的产品与超声波飞行时间传感器结合使用、用于主动脉血管流动模拟中的高时间分辨率应用。

第一个问题是:它是"即插即用"与 Arduino 可能? (可能使用 RXD - TXD 端口或其它类型的端口)?

如果是、您能向我指出任何可用的教程/文档吗? (Raspberry 或带有微控制器的任何其他类型的单元也可以正常运行。

我已经实施了 Arduino 来进行压缩传感、我想将所有单元组合在一起。

我希望将视频输出置于从电路板上拆下的装置中、是否可以购买相同的显示器以在拆焊安装在电路板上的显示器的同时移动到其他地方? 或者、如果它不出售、您可以与我分享一个相同的模型、甚至可能只是它用于供电和推动支付的逻辑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fla:

    模块并不是完全即插即用与 Arduino :你将必须配置和校准设备首先. 完成此操作后、您可以使用 UART 或其他协议将器件设置为输出数据(dToF、atof、VFR 等)。  

    为此、最好的入门指南是 USS Academy。 您还可以在我们的 产品页面上找到许多有用的信息

    我们没有任何有关连接 Arduino 或其他设备的教程和文档。

    关于视频输出:为清楚起见、电路板上的屏幕是一个简单的 LCD、可显示飞行时间、体积流速及一些其他数据。 我认为可以购买另一个显示器并拆焊电路板上的显示器、但请注意、使用长引线连接到 LCD 可能会导致一些问题、因此最好仅使用 EVM 上的引线。  

    至于器件型号、它看起来像是 由 Adkom 生产的 FH-1138P。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。