This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2132:钉床闪烁固定装置

Guru**** 2888870 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1291830/msp430f2132-bed-of-nails-flashing-fixture

器件型号:MSP430F2132
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP-GANG

您好!

我不是 EE、但我是一个合同制造商、我正在尝试为使用参考微控制器的客户板开发一张钉刷固定装置。  我打算使用 JTAG、因为它速度更快、而且板上的布局支持使用 JTAG。  我镜像了全部4个 JTAG 连接以及复位、测试和接地引脚。  我对电压有疑问。  最初、我计划使用 MSP-FET、最终配置为 VCC_TOOL 和 VCC_TARGET。  在设计固定装置时、是否可以在安装或不安装电池的情况下对电路板进行编程?  我已经阅读了这个有用的模板-它告诉我在没有跳线或开关的情况下无法同时连接两个选项吗?

"FET 接口模块和 MSP-GANG430都可以为目标板提供 VCC (通过引脚2)。 此外、FET 接口模块、MSP-GANG 和 MSP-GANG430有一个 VCC 感测特性、如果要使用此特性、则需要一个替代连接(使用引脚4而非引脚2)。 VCC 感测特性感测目标板上出现的本地 VCC (也就是说、一个电池或者其它本地电源)并相应地调节输出信号。 如果目标板由本地 VCC 供电、则应连接到 JTAG 的引脚4、而不是连接到引脚2。 如果本地板载 VCC 被连接到由 VCC 接口模块、MSP-GANG 或者 MSP-GANG430供电的 VCC 上、则会使用 FET 感测特性并防止任何有可能发生的竞争。 如果不需要 VCC 感测特性(也就是说、如果目标板由 FET 接口模块、MSP-GANG、或者 GANG430供电)、则 VCC 连接到 JTAG 接头的引脚2上、而不是连接到引脚4上。 图2-1和图2-2显示了一个跳线块、它支持向目标板提供 VCC 的两种情形。 如果不需要这种灵活性、可对所需的 VCC 连接进行硬接线、以移除跳线块。 引脚2和4不得同时连接。'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430硬件工具用户指南》中的图2-1 显示了完整的4线制 JTAG 配置和电路。  在下方添加以便参考。   

    如前所述、VCC_Tool 和 VCC_Target 是两个不同的连接。  VCC_Tool 会供电、而 VCC_Target 仅监控并与电压匹配。  我不记得有什么方式自动支持、也不记得、就像您提到的、只有手动解决方案、例如跳线/开关。   

    谢谢。

    JD