This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:设置编程速度-不使用 GUI

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1292349/msp-gang-setting-programming-speed---not-using-the-gui

器件型号:MSP-GANG

大家好、

我们正尝试使用 MSP-GANG 对器件进行编程、但似乎无法正确设置 JTAG_SPEED。  

我们正在为 MSP-GANG 提供的 c 文件、但不清楚我们应该如何设置 JTAG_SPEED、以便在我们使用独立的 MSP-GANG 进行编程时、正确设置速度。

您是否可以提供任何指导?

谢谢。

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    您是在独立模式下还是与 C 文件一同使用器件? 如果您处于真正的独立模式(使用 MSP-GANG 编程器上的箭头键和按钮)、那么我的理解是、SBW/JTAG 速度设置存储在 加载在 MSP-GANG 上的生成的.mspgangimage 文件中。

    在 C 语言中、用于从 DLL 设置 JTAG 速度的正确函数调用是 MSPGang_SetConfig在示例中看起来被混叠为 pMSPGangSetConfig)。 该索引为 CFG_JTAG_SPEED、数据将是您的接口速度设置、如 MSP-GANG 用户指南中所示。  

    此致、
    布兰登·费舍尔