This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726:Elprotronic FET-Pro430、使用 MSP-FET430UIF 长时间擦除

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1293370/msp430f6726-elprotronic-fet-pro430-using-msp-fet430uif-long-erase-time

器件型号:MSP430F6726

您好!

我们的电路板制造商正在使用 Elprotronic FT-Pro430和 MSP-FET430UIF 通过 Spy-Bi-Wire 对 MSP430F6726进行编程。  他问、为什么擦除和重新编程闪存需要几乎两分钟的时间。  他更新了内存选项页面、仅包含正在使用的区域、但没有帮助。  应用程序耗时少于24K、并且当我使用 IAR 工具编辑应用程序时、无需花费那么长时间。  感谢您提供的任何帮助。

JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

     Elprotronic FET-Pro430中的 SBW 速度设置是什么?

    在执行固件程序时、您能帮助提供日志文件吗?