This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6870:通过连接标签将 EC10-IDC 连接到14引脚 MSP-FET

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1293002/msp430fr6870-connect-tag-connect-ec10-idc-to-14-pin-msp-fet

器件型号:MSP430FR6870
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

我是一个合同制造商、我有点困惑如何从10引脚边缘连接工具转到 MSP-FET 上的14引脚。  我正在寻找适配器、但找不到。 我需要自己做一件事吗?我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也许您需要自己组装适配器、或者尝试使用杜邦电缆将10引脚边缘连接工具与 MSP-FET 相连。

    您可以参考 MSP-FET 的用户指南、该指南可以在我们的 TI.com: https://www.ti.com.cn/tool/cn/MSP-FET 上找到

    Br、

    K·扬茨