This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:标签缺失 RoHS 级别

Guru**** 2766775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1286606/sn74lvc2t45-label-missing-rohs-level

尊敬的先生:

我们发现一个缺少 RoHS 级别的标签、如下所示、您是在工厂检查它是否有错误、还是对标签使用了其他格式? 谢谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy:

    请参阅 SN74LVC2T45:SN74LVC2T45YZPR 获得相同的反馈、谢谢

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的答复。 但是、数据表和反馈仅提到了绿色环保器件、并未解释为什么缺少 RoHS 级别标识、您是在工厂网站上查看其拼写错误还是 TI 具有其他标签格式? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy:

    感谢您的澄清。 我已经继续跟进组装地点、确认后会提供反馈、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy:

    您能帮助确认 器件的 TI 标签上过去的货件是否包含 RoHS 级别吗?

    此致、

    迈克尔.