This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:卡在 RF_runCmd 上()

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1294261/launchxl-cc1310-get-stuck-on-rf_runcmd

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

大家好、

示例:Simplelink_cc13x0_SDK_4_20_02_07

问题:运行时,CCS 和 IAR 都卡在 RF_runCmd ()。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您能否发布有关您问题的更多详细信息?

    1) 1)您的项目所基于的示例项目?

    2) 2)当设备卡住时、您要发送哪个命令?

    3)发生这种情况时,您可以暂停程序并发布您的调用堆栈吗?

    4) 4)您能为您想要实现的目标提供更多背景信息吗?

    谢谢、

    玛丽