This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:能否替换 Energymeter 中的电流传感器? 我们是否需要在代码中进行更改?

Guru**** 2949910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1292219/evm430-f6779-can-we-replace-the-current-sensors-in-the-energymeter-do-we-need-to-make-changes-in-the-code

器件型号:EVM430-F6779

您好、TI 团队:

在我公司、我们使用 TI 的 Energymeter 进行其他类型的电量计。 但我们在硬件中仅有几处更改。 因此、我必须在代码中进行更改。

如果我们使用的是另一种类型的电流传感器、 为该能量计提供了900mV 和60A 的输入值、那么我需要在源代码中进行哪些更改、您能告诉我吗? 还有在哪个文件中? 其中?

从手册(第21页)可以看出,他们提到电流 I1+和电流 I1-之间的电压不得超过930mV ,但他们没有提到任何关于电流范围的内容。 那么、我可以使用能够提供900mV 和60A 输入的电流传感器吗? 我是否必须因此而对代码进行任何更改?

另一个问题:在电量计中、我们没有使用显示屏。 我删除了其中包含代码显示的代码内容。 它是否会影响任何其他值?

同时删除了 Aux VCC 接头 DGND 接头。 电压监测器、连接到电流表原理图中的引脚34。 如果我们删除这些组件、是否必须在代码中进行更改? 或者它能够正常工作、没有任何问题?

非常感谢。

此致、

Abhi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队:

    我正在等待您的回复。

    谢谢。

    此致、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    请问您是否正在使用我们最新的库、也称为 EMDC (能量计设计中心)?  

    如果是、您 只需要在该项目的当前源中进行修改、然后重新下载代码。

    谢谢你。