This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2332:需要使用工作固件文件并将代码上传到控制器中的过程。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP4496

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1293114/msp430g2332-need-working-firmware-file-with-the-procedure-to-upload-code-into-the-controller

器件型号:MSP430G2332
主题中讨论的其他器件:PMP4496

我已从 TI 获取移动电源项目
我已经制造和组装了 PCB、并且还将其编程到
现在
我想知道如何使用它
我连接了电池、它的充电也
但是
当我将接收设备连接到它时、它不会对该设备充电
www.ti.com/.../PMP4496

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subodh:  

    PMP4496的源代码未公开提供。 您可以联系当地的 TI 办公室以获取该固件请求、然后他们将联系内部设计团队以获取源代码。  

    谢谢。