This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5335:需要了解 TI 提供的其他 MSP 微控制器是否可以为我提供与 MSP430F5335IPZR 相同的功能、

Guru**** 2518620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1292968/msp430f5335-need-to-know-if-other-msp-microcontrollers-offered-by-ti-can-give-me-the-same-functionality-of-msp430f5335ipzr

器件型号:MSP430F5335

大家好!

需要了解 TI 提供的其他 MSP 微控制器是否可以提供与 MSP430F535IPZR 相同的功能、我看到除  MSP430F535IPZR 外、其他可以省略的具有其他功能的微控制器。

最好是  MSP430F535IPZR 具有相同的引脚排列。

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德语:  

    请问  更换的原因是什么? 这将帮助我们为您找到更多合适的器件。  

    目前、我们有 MSP430F5438AIPZ、它与 MSP430F5335IPZR 是引脚对引脚兼容的 。  

    谢谢你。