This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:CFGERASEMODE 的哪个参数为 Erase_main

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1293577/msp-gang-which-parameter-of-cfgerasemode-is-erase_main

器件型号:MSP-GANG

尊敬的专家

  MSP-GANG:用于 MSP MCU 的 Gang 编程器 GUI -->存储器选项-->仅主存储器

 在以下定义中为"erase-main"?

   CFG_FLASHERASEMODE 11
#define ERASE_NONE_MEM_INDEX 0
#define ERASE_ALL_MEM_INDEX 1
#define ERASE_PRG_ONY_MEM_INDEX 2
#define ERASE_INFILE_MEM_INDEX 3
#define ERASE_DEF_CM_INDEX 4
#define ERASE_MAX_INDEX ERASE_DEF_CM_INDEX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZHANXIN:

    您不使用如下所示的 GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary

      感谢您发送编修。

    我可以使用 GUI abolve、但我不知道如何获取 GUI 的信息。

    你能帮我吗!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要编程,所以使用 set config 函数来设置擦除参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么您想使用 DLL 命令正确地进行下载? 就像 ...\Texas Instruments\MSP-GANG\examples 中的演示一样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、回答正确。  

    ERASE_PRG_ONY_MEM_INDEX 2应该是这个。 仅主电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您已经正确地解决了该问题?