This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5738:I2C

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5738

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1293348/msp430fr5738-i2c

器件型号:MSP430FR5738

您好!

在我们的一个产品上、我们遇到了 SCL 有时卡在低电平的问题。 I2C 主设备是 cc3235、从设备是 msp430fr5738 (有2个其他 i2c 从设备、但我们已确认它们不是容纳线路的设备)。

我们看到 SCL 保持低电平的时间是无限的、并在重置 MSP 时释放。

调试非常困难、因为它每年仅影响约3%的器件。 幸运的是、在做另一个更改时、错误率增加到每周~5%、因此在仪器设备上重现仍然不容易、但可行。

我们还不确定根本原因、我们怀疑这可能是由 USCI37造成的、来自勘误表 https://www.ti.com/lit/er/slaz391ag/slaz391ag.pdf?ts = 1699367487148&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMSP430FR5738


我们的问题:

-您能确认我们应该通过检查 UCB0STATW 和(UCSCLLOW | UCBBUSY)来检测 MSP 是否正在保留 SCL 吗?

-有没有简单的方法将 MSP 置于这种错误模式? 这将帮助我们确认它是我们发现的问题、并使主代码更加稳健。

-在 MSP 上正确复位总线的正确方法是什么? 我们计划使用以下代码。

    UCB0CTLW0 |= UCSWRST;                   // Software reset enabled
    UCB0IE &= ~(UCRXIE | UCSTPIE);          // Disable RX and TX interrupt
    UCB0IFG = 0;                            //Clear pending interrupts

    for (int i = 0; i < 200; i++) // Wait 200ms
    {
        __delay_cycles(8000); // Wait 1ms, ~1ms because MCLK = 8MHz
    }

    UCB0CTLW0 &= ~UCSWRST;                   // clear reset register
    UCB0IE |= UCRXIE + UCSTPIE;              // Enable RX and TX interrupt

关于我们的系统的一些信息:

时钟= 8MHz

I2C 频率100kHz

我希望它足够清楚。

谢谢。

塞德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我成功地完成了这个序列:

        case UCIV__UCCLTOIFG:       // Bus timeout
            r = UCB1IE;             // Save current IE bits
            P4SEL0 &= ~(BIT4);      // Generate NACK by releasing SDA,
            P4SEL0 &= ~(BIT3);      //  then SCL, via disconnecting from the I2C
            UCB1CTLW0 |= UCSWRST;   // Reset
            UCB1CTLW0 &= ~UCSWRST;
            P4SEL0 |=  (BIT3|BIT4); // Re-connect pins to I2C
            UCB1IE = r;             // Put IE back
            break;

    上下文:我有一个实验从站、其中包含一个"挂起总线、请"主站可以发送的请求。 从机通过忽略它看到的下一个 UCTXIFG0 (读取请求)来实现此操作。 该代码是对最终 UCCLTO 超时的响应。  

    我粘贴的上面的代码在 FR2355上运行;我想我在其他几个平台(都使用 EUSCI)上进行了尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    我们通过在适当的时间停用 TX 和 RX 中断、设法使总线在 SCL 为低电平时挂起。 并像您那样使用 UCCLTO 对其进行复位。