请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 您好论坛、
我正在使用 USB2MDIO 软件进行一些测试、涉及我连接了另一个连接到 F5529电路板的 P4.2、P4.1和 GND 的器件的 MDIO 和 MDC 引脚
我正在查找 USB 串行设备端口、它 现在未在设备管理器中显示。
如有任何建议、
此致、
TeX
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好论坛、
我正在使用 USB2MDIO 软件进行一些测试、涉及我连接了另一个连接到 F5529电路板的 P4.2、P4.1和 GND 的器件的 MDIO 和 MDC 引脚
我正在查找 USB 串行设备端口、它 现在未在设备管理器中显示。
如有任何建议、
此致、
TeX
尊敬的 Tex:
您可以检查下面的主题以了解您的案例:
B.R.
萨尔