This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:刷写

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1290492/msp430fr2433-flashing

器件型号:MSP430FR2433

您好、TI!

我尝试使用 MSP430FR2433 Launchpad 通过 eZ-FET 探针对定制 MSP430FR2433IRGER MCU 上的代码进行调试。  

但 IAM 已收到错误"MSP430:连接到目标时出错:未知器件。" 您能提出一些解决这个问题的想法吗?

我的原理图附在后。

谢谢。

Hari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    您说您使用的是 MSP430FR2433 Launchpad 作为编程器、但从原理图上看、您似乎在使用4线 JTAG?。  此外、Launchpad 不提供所有4个 JTAG 信号、只提供2个线控信号。

    假设您仅使用 SBWTCK 和 SBWTDIOI 进行编程、我没有看到 到 JTAG 连接器的 RST 连接(见数据表图)、并验证您的 RST 输入端具有47k (或相似值)和1nF (如图所示)。

    接下来、您是否在 DVDD 引脚上测量到3.3V?  您的电线从 Launchpad 到 PCB 需要多长时间?  它们应小于~ 20cm。

    4线制 JTAG

    2线制 Spy-by-Wire

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您的帮助、解决了这个问题!

    此致、

    Hari.