This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67471:MSPFlasher 加速可能吗?

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67471, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1294446/msp430f67471-mspflasher-speedup-possible

器件型号:MSP430F67471
主题中讨论的其他器件: MSP-GANGUNIFLASH

您好、MSP 团队!

您无法查看我的客户请求:


目前、我们必须更新产品的引导加载程序、并为此使用 MSPFlasher_1.3.20和.txt 文件。
由于闪存中有一些数据对于 PCB 的校准很重要、因此我们只能使用 sectorerase 执行此操作。

MSPFlasher_1.3.20\\MSP430Flasher.exe -e erase_segment -w "part4.txt"-v -n MSP430F67471

遗憾的是、整个闪存过程需要超过2分钟。
由于我们必须使用针适配器、因此遗憾的是、我们无法根据需要并行处理所需的大约3000 PCB。

是否有办法加快速度? 也许闪光灯或(隐藏)设置的新版本是什么?

BTW:我们使用 die.txt 文件、因为您无法在.hex 文件中使用部分区域。 这似乎是 Flasher 中的一个错误? 您能对此说些什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DJ、

    如果您想并行处理、那么您真的应该使用 MSP-GANG 作为其用于生产编程的构建工具、并且拥有最快的编程时间。 实际上不再支持 MSP430Flasher、如果采用该路由、建议改用 UNIFLASH。