This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:LCD C 充电泵电容器问题

Guru**** 2478825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1293597/msp430f6779a-lcd-c-charging-pump-capacitor-problem

器件型号:MSP430F6779A

我有关于 LCD C 充电泵电容器问题的问题(可从我们的客户网站找到)。

步骤1)使用4.7uF 电荷泵电容器测量电容器3.2 v 上的电压。

测量电容器的电容5.3uF。

LCD 模块没有分段和公共信号。

步骤2)断开并重新连接4.7uF 电荷泵电容器(相同的电容器)后。

测量电容器上的电压、3.5V。测量电容器的电容、5.3uF。

LCD 模块向段和段提供信号。

您能解释一下有什么问题吗?

(例如 LCD 模块损坏或其它情况)

注:

我们使用的配置

LCDCPEN = 1、VLCDx = 1111

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tink:

    • 您是否认为 LCD 模块不工作、除非您取下并重新焊接电荷泵电容器?
      • 如果在多个器件上发生这种情况、那么重新焊接电容器后 LCD 是否已停止?

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke。

    您是否认为 LCD 模块不工作、除非您取下并重新焊接电荷泵电容器?

    答案:是的、LCD 模块不工作。  但在去除并重新焊接电荷泵电容器后、LCD 模块重新恢复正常工作。

    • 如果在多个器件上发生这种情况、那么重新焊接电容器后 LCD 是否已停止?

      答案:

      否、我们从大约千个器件中找到了1个器件。   

      重新焊接电容器后、LCD 模块恢复正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tink:

    我认为电容器和电路板之间的焊接连接存在问题。 考虑到操作已恢复正常、我现在不怀疑该部件已损坏。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了电容器和电路板之间的焊接连接、没有问题。

    所以、我对 MCU 内部有关充电泵的机制很好奇。

    您是否有任何与此问题相关的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tink:

    我认为这与你在另一个论坛上提出的问题是一样的,因此我认为我们可以继续在那里提出问题。  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1292508/msp430f6779a-about-capacitor-required-for-internal-charge-pump-for-lcd_c 

    此致、

    卢克