This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:关于 LCD_C 内部电荷泵所需的电容器

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1292508/msp430f6779a-about-capacitor-required-for-internal-charge-pump-for-lcd_c

器件型号:MSP430F6779A

您好!  

下面我有一些问题。

1) 1)当我们使用的 电容器< 4.7uF (例如1uF)时会发生什么情况?

2) 2)如果在无电容器的电荷泵 LCDCPEN = 1上、会造成何种损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tink:

    我建议遵循数据表中电容器值的规格、因为最小值为4.7uF、最大值为10uF。

    内部结构是为了使用这些电容值而建立的、因此任何其他值都可能导致不确定的损坏。 可能会损坏器件的引脚或内部部件。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    是否可以使用最小电容值为4.7uF (由于容差而不确定)?

    我是否需要选择高于4.7uF 的电容值来保证最小值> 4.7uF (有容差)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tink:

    我会建议使用一个电容器来保证最小值为4.7 uF 的公差。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    使用略低于4.7uF 的电容器会发生什么情况。 (例如、3.0uF ~ 4.6uF)?

    例如、液晶屏模块在长时间操作后或出现什么问题时可能会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个使用1uF 电容器的测试。
    48小时后、LCD 模块将通过设置 LCDNOCAPIFG 标志来关闭。

    我认为、如果我使用略低于4.7uF 的电容器、
    (例如4.7uF - 10%)液晶屏模块在使用几天后可能会关闭或损坏、是否正确?

    我能知道 MCU 检测电容然后设置 LCDNOCAPIFG 的机制是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tink:

    我必须在周一回复您、提供我可能能够分享的信息。

    此致、
    卢克