This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5508:MSP430F5508

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5508, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1292345/msp430f5508-msp430f5508

器件型号:MSP430F5508
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好、下午好。

我正在尝试使用编程器 MSP-FET 闪存仿真工具和软件 SmartRF 闪存编程器对 MSP430F5508进行编程、但软件收到了如下错误消息:

接口通信错误。

您能帮我改正这个错误消息、以便使用 MSP-FET 闪存仿真工具继续进行 IC MSP430F5508的编程吗?

非常感谢您对这一请求的支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP-FET 的 USB 接口将其连接到计算机、MSP-FET 的14引脚连接器提供对 MSP 调试仿真端口的访问。

    也许您可以首先尝试检查计算机是否正确识别 MSP-FET 的 UBS 接口。 将 MSP-FET 连接到计算机时、如果计算机的设备管理器中未显示相应的串行端口、则表示计算机无法识别 USB。

    Br、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持 Janz、按照您的建议解决了问题。 谢谢!此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 最佳耐磨条。