This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:是否有任何 MCU CPU 无法从 LPM3唤醒的情况?

Guru**** 2480855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1290555/msp430f6779a-are-there-any-cases-where-the-mcu-cpu-cannot-wake-up-from-lpm3

器件型号:MSP430F6779A

在这种情况下、MCU CPU 无法从 LPM3唤醒吗?

在我的系统中、我利用 LPM3、并 通过 实时时钟就绪中断(RTCRDY)每1唤醒一次。

有时、MCU 看起来无法唤醒。

是否有任何 建议与此问题有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tink:

    我们知道的唯一情况是、如果在进入指定的 LPMx 后1us 内发生中断、请在勘误表 PMM15中查找此情况。

    MSP430F6779A 微控制器勘误表(修订版 V)

    如果您的系统中不是这样、请告诉我。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean Guo:

    如果发生这种情况(在进入指定的 LPMx 后1us 内发生中断)、

    如何唤醒 MCU (执行复位或其他操作)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、您可以执行外部重置或重启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您提供的信息。

    我想知道 PMM15勘误表中提到的是哪种类型的中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    它表示任何中断、 在 您的案例中包括 RTCRDY。

    根据勘误表、您可能需要在中断服务程序中或在进入 LPM3/LPM4之前添加150us 延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    谢谢你。

    这意味着、如果在 LPM3之前添加150us 的延迟、中断(我使用 RTCRDY 和 AUXIV_AUX0SWIFG)将不会出现任何问题。 (无需禁用中断)对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将 SVSL 模块配置为慢速唤醒(SVSLFP = 0)、则无需使用 PMM15功能。检查是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tink:

    是的、确实。