This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:如果发现振荡器故障检测、该怎么办(OFIFG、RTCOFIFG)

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1295782/msp430f6779a-what-to-do-if-found-oscillator-fault-detection-ofifg-rtcofifg

器件型号:MSP430F6779A

如果 MCLK 以 FLL 基准为时钟源、则选择(000b = XT1CLK)。

在某些不寻常的情况下、晶体产生干扰(ESD、噪声)。

如果监控程序发现这些标志置位 OFIFG、RTCOFIFG (执行软件复位或类似操作)、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tink:

    是的、 在有任何其他潜在风险的情况下、我想到的是对器件进行复位。

    B.R.

    萨尔