This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6436:MSP430F6436电源浪涌电流

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6436

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1296615/msp430f6436-msp430f6436-power-supply-inrush-current

器件型号:MSP430F6436

您好!  
给 MSP430F6436加电后、将产生大约30mA 的浪涌电流。 我想将这个浪涌电流减小至10mA。

第1季度
当我使用为 MCU 电源推荐的最小电容值时、启动时的电流消耗约为30mA。 这是否正常运行?

■μ A 黄色波形:电流消耗
■μ m 粉色波形:VCC

第2季度
启动后、Msp430F6436本身应消耗大约多大的电流?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU 可能没有什么浪涌、因为它应该被保持在复位状态。 (尽管您没有展示复位电路。)

    使用所有这些电容、毫不奇怪、导通时电流会很大、尤其是那些是具有低 ESR 的好电容器时。

    您有两个选择:

    减缓 Vdd 的上升。

    放置一个并联 RL 网络以限制电流。