This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:应用中的固件更新(不在引导加载程序中)

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1295131/msp430fr6989-firmware-update-in-application-not-in-bootloader

器件型号:MSP430FR6989

您好!

我将此帖子重新发布为我之前发表的文章 MSP430FR6989:由固件处理的固件更新(没有引导加载程序)

我正在尝试找到一种方法来 实现 在应用程序本身处理的固件更新(无需进入引导加载程序状态)。 我的想法是、我的固件中可以有一个函数来处理固件验证并写入存储器地址。 让我们将此函数调用为"in-app bootloader"。 为此、"应用内引导加载程序"必须正常工作、并且在固件更新期间不能被覆盖。 有什么方法可以实现这一点吗? 或者更具体地说、如何在链接器文件中进行定义(我假设这是要编辑的区域)、从而排除或防止 覆盖"in-app bootloader "的存储器地址、同时"in-app bootloader" 仍作为完整固件映像的一部分?

我找不到这么多的论坛帖子。 非常感谢有人能与我分享 如果你发现任何论坛帖子是相关的。

我还想回答上一篇文章中向我提出的问题(很遗憾、因为我被其他项目拖了下来、没有很快回答问题):

"您谈论的是像主存储器引导加载程序这样的东西(以 MSPBoot (www.ti.com/.../slaa600)为例)。

还是其他一些内容、而不是抽象化为单独的引导加载程序和应用程序? 在向运行的同一个内存中写入数据时,你必须小心。"

我的答案是否定的。 实际上、我现在正在将 cryptobootloader 用作我的主存储器引导加载程序、我现在需要使用我当前的引导加载程序不支持的固件更新空中(FOTA)。 但是、我的器件已密封、因此我无法再访问调试端口(JTAG/SPW 端口)、从而导致 我无法访问和编辑引导加载程序。 因此、我试图找到一种方法来设计一个"应用内引导  加载程序"、其作用与主存储器引导加载程序类似、但在应用程序级别。 如果可能、请告知?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wui、

    如果是 FOTA、则说明 FR6989实际上没有任何无线接口。 如果您要访问没有 JTAG/SBW 的器件、BSL 可以满足您的要求。

    Unknown 说:
    但是、我的设备已被封起来、因此我不再能够访问调试端口(JTAG/SPW 端口)、导致 我无法访问和编辑引导加载程序。

    如果没有 JTAG/SBW PROT 可访问、但默认 BSL 接口可用。 当 两者都不工作时、器件似乎没有其他接口可访问。

    Unknown 说:
    我正在尝试设计一种 作用类似于 主内存引导加载程序但属于应用程序级别的"应用程序内引导加载程序"

    我认为它可以起作用。 您可以查看用户指南并完成整个处理逻辑。就像  Crypto-Bootloader 或 ROM-Bootloader 所 实现的效果一样。

    Unknown 说:
    r 更具体地说,如何在链接器文件中定义(我假设这是要编辑的区域) ,以排除或防止"应用程序内引导加载程序"的内存地址被覆盖,而"应用程序内引导加载程序" 仍然是完整固件映像的一部分?

    我想大家可以参考用户指南:https://www.ti.com/lit/ug/slau657/slau657.pdf 

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您提供的信息。 我需要先尝试它们。

    此致、

    崔凡