您好、TI 团队:
我正在使用 evm430f6779 energymeter、 我想使用 UART 在 PC 的串行监视器中查看电流和电压测量值。 我怎么能做到这一点? 在哪里可以更改 Energymeter 代码?
根据源代码、我不了解测量的电流和电压值是如何显示在 Energymeter 屏幕上的?
您能为我提供帮助吗?
谢谢你。
此致、
Abhi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队:
我正在使用 evm430f6779 energymeter、 我想使用 UART 在 PC 的串行监视器中查看电流和电压测量值。 我怎么能做到这一点? 在哪里可以更改 Energymeter 代码?
根据源代码、我不了解测量的电流和电压值是如何显示在 Energymeter 屏幕上的?
您能为我提供帮助吗?
谢谢你。
此致、
Abhi
尊敬的 Abhi:
是否需要结果的原始格式? 结果被转换为 DLT645通信标准、以便通过 UART 与 GUI 进行通信。 emeter-ng 文件夹中的 emeter-dlt645.c 包含通过 UART 发送的通信协议和数据包创建。
否则 emeter-communication.c (和.h)文件将具有 UART ISR。
如果您想查看结果、我建议使用提供的 GUI (在 GUI 文件夹中、通过编辑和更改 COM 端口来更改 calibration-config.xml 文件、只需搜索 COM 端口、您就会找到正确的位置。 然后运行 calibrator.exe 文件)、否则您将必须在上面提到的文件中调整 UART 格式。
此致、
卢克
Luke、您好!
可以更换电流表中的电流传感器吗? 我们是否需要在代码中进行更改?
如果我们使用的是另一种类型的电流传感器、 为该能量计提供了900mV 和60A 的输入值、那么我需要在源代码中进行哪些更改、您能告诉我吗? 还有在哪个文件中? 其中?
从手册(第21页)可以看出,他们提到电流 I1+和电流 I1-之间的电压不得超过930mV ,但他们没有提到任何关于电流范围的内容。 那么、我可以使用能够提供900mV 和60A 输入的电流传感器吗? 我是否必须因此而对代码进行任何更改?
另一个问题:在电量计中、我们没有使用显示屏。 我删除了其中包含代码显示的代码内容。 它是否会影响任何其他值?
同时删除了 Aux VCC 接头 DGND 接头。 电压监测器、连接到电流表原理图中的引脚34。 如果我们删除这些组件、是否必须在代码中进行更改? 或者它能够正常工作、没有任何问题?
谢谢
此致、
Abhi
尊敬的 Abhi:
建议阅读 实施三相电子电表 以了解设计和代码流程。
此致、
卢克
你好 Luke ,
非常感谢您回答这些问题。
还有几个问题:
在这种情况下 、软件如何区分10A 电流传感器提供930mV 输出还是65A 电流传感器提供930mV 输出? 软件中必须有一些传感器调整。 "我想怎么样?
假设如果测量到 ADC 的输出为500mV、这意味着什么电流?
在您的实际参考电路板中、930mV 输出意味着什么? 在软件中必须有一些公式可以将电压转换为电流值。
我见过两次手动操作、但没有发现 ADC 输出存在任何电流值限制。
由于这种电流差、功率值也会发生变化。
非常感谢。
祝你度过美好的一天!!
此致、
Abhi