This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:GUI'评估板的流计算和连接问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1294259/evm430-fr6047-gui-s-flow-calculation-and-connection-issues-to-the-evaluation-board

器件型号:EVM430-FR6047

大家好、

1) 1) USS 软件连接到评估板时发生以下错误:

 可以在其他计算机上正确连接该板是否可以确保其自身没有问题。

2) 2) 关于流量计算法、评估板是否根据超声波环路长度自动计算流量? 不同管径的校准是否只能通过仪表常数进行?

关于 仪表常数、是否可以通过以下算法计算该常数? 还是 只能根据标准流量计进行校准?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    1、我不确定是什么原因造成了连接问题。 但我认为这可能与 USB 驱动程序问题有关。 重新安装 USB 驱动程序可能会有所帮助。  

    2. EVM 板不会根据 超声波回路长度进行计算。 而是基于仪表常数值。 客户需要 先自行设置仪表常数值。  

    最好使用标准仪表通过流量测试获得仪表常数值。   因为实际的管道并不理想。 通过这些公式计算仪表常数值时会出现误差。  

    Unknown 说:
    不同管径的校准只能通过常数测量仪进行吗?

    我不理解这个问题。 您能再解释一下吗?  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    感谢您的支持。

    不同管径的校准是否只能通过仪表常数进行?

    我不理解这个问题。 您能再解释一下吗?  

    [/报价]

    客户想要测量多个管道直径、他们想知道是否需要提前校准不同的仪表常数值、这样用户就可以简单地输入管道直径来进行测量。

    此外、根据手册、Meter constant 的最大值为22742000、但当 GUI 中的 Meter constant 值设置为大于22742000时也会生效、并正常影响计算出的流量值。 是否有问题或这是预期功能?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我会说、对于直径不同的管道、需要使用独立的立式仪表获得仪表常数值。 没有简单的方法可以通过管道直径来 获得仪表常数值。  

    代码中还有一个附加的缩放功能、允许仪表常数 现在大于22742000。 客户可以 在其代码中检查 USS_VFR_LARGE_PIPE_Addl_sf_enable。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    客户已重新下载 USB 驱动程序并重新安装 USB 程序、但 问题 仍然存在、计算机仍然未连接到评估 板。  

    您能帮助我们检查下一步需要在哪些方面进行故障排除吗?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我没有关于此连接问题的任何线索。 重新安装计算机系统可能会有所帮助。 因为该板可以正常连接到其他 PC。 因此、不太可能是电路板的问题。  

    此致、

    现金豪