This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:MSP430FR6047

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, UNIFLASH, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1297306/evm430-fr6047-msp430fr6047

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHEVM430-FR6043

您好!
我在使用电路板  EVM430-FR6047时遇到问题。  
我对 EVM430-FR6043使用了相同的管道、结果很好。 现在、我想与 EVM430-FR6047进行比较、但我在图片上看到了该错误。 DTOF 和绝对 ToF 也不好、但 ADC 信号看起来很好。 有人能帮忙吗? 我尝试更改 #define USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT          20但它没有帮助。 我尝试了使用软件和 UniFlash 进行更新、但没有效果  

这些是我的配置和结果:  

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierre:  

    该测试是使用零流量完成的吗? 通常情况下、除非正在测试高流速、否则不需要调整 maxSampleShift。  

    您是否进行了频率扫描并确定了 F1的正确换能器激励值? 我看到您在使用2000kHz、我想知道这是否正确。 激励频率关闭时、有时似乎会出现此问题。

    您的 ADC 捕获看上去确实正常。 您还能告诉我换能器之间的距离吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:
    是的、我们是在零流量下进行测试的。 我试图更新 maxSampleShift b'se 我在之前的讨论中看到它,但它没有帮助。 最大误差是该误差高于这里。 我的励磁频率为2060kHz。 这与我在 EMV430-FR6043附近使用的频率相同。 这真的很好。 任何当我使用频率为1000kHz 的管道时、此错误不存在的地方。 似乎是针对2000khz 的错误

    此致

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细阐述。

    可以清楚地说、您说您最初在 FR6043上使用了2000kHz 管道、但现在运行良好、但现在您在 FR6047上使用了相同的管道、现在遇到了问题? 但是、当您切换到1000kHz 管道时、它会再次工作吗?  

    您是否在两个管道上进行了频率扫描、以确保使用最佳激励频率?

    作为一个实验、您能否尝试在减少脉冲数时查看问题是否仍然存在? 如果您执行此操作、请发布您的 ADC 捕获的图像。 谢谢。