This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:超声波感应评估模块无法正确读取流速

Guru**** 2616165 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1294787/msp430fr6047-ultrasonic-sensing-evaluation-module-not-reading-flowrate-properly

器件型号:MSP430FR6047

我在使用 MSP430FR6047芯片的超声波感应评估板方面存在问题。 Im 使用它来获得液体流速。 按照 TI ti.com/lit/ug/slau810b/slau810b.pdf?中的文档进行操作、ts = 1700559205755&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FEVM430-FR6047。 我尝试了两个测试都使用了 Audiowell 管道和换能器。 此外、还有一对安装在管道上的超声波换能器的定制设置、如下面的附件所示。  

此外、我还使用了这里提到的 SS 中的固件。

当我在做测试时、我观察到这一点。 GPM 中的流速显示不稳定的读数、这些读数通过连接到测试设置的参考表确认。  

此外、LED3点亮(错误条件)、USS GUI 上也显示错误日志为未检测到信号、即使传感器紧密安装在管道上且

在管道上施加足够量的超声波凝胶。 您能不能指导我如何才能提高流量计的工作效率? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    "未检测到信号"错误也可能是由于电线连接错误所致、或者您是否检查过电线以确保其连接至正确的引脚并完全插入到变送器?

    您能否发布有关您的 ADC 捕获和配置设置的图片? 如果问题与布线无关,则可能是在设备的配置中。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    是的、我已彻底检查这些导线以确保它们连接正确。 它们安全且正确地插入到变送器中、我已经确认每根导线都完全且缓冲地连接到正确的引脚。 此外、我还注意使导线合理绝缘、以防止出现任何问题。

    当然、我已经提供了 ADC 捕获和配置设置。 我将与您分享 ADC 波形的配置参数图片和视频、以便详细介绍当前设置。

     e2e.ti.com/.../4606.WhatsApp-Video-2023_2D00_11_2D00_23-at-2.38.49-PM.mp4

    但 MSP 板中显示的值 与参考表中显示的值不同 、两者都是以 GPM 为单位。 特此 附上本视频中的价值比较、

    e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2023_2D00_11_2D00_23-at-1.19.38-PM.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    在更新的配置下进行测试、增加储罐中的水位、并涂抹胶水仔细地密封所有区域、防止潜在的微小泄漏。 Im 还验证电机是否得到充足的水。 以下内容是更新后的详细信息、例如 ADC 波形、配置参数、MSP 值等。

    e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2023_2D00_11_2D00_24-at-12.14.15-PM.mp4

    e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2023_2D00_11_2D00_24-at-12.14.12-PM.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在更新设置后是否仍从器件收到错误? 做出的更改看起来不错、由此产生的流速看起来也不错、除了偶尔出现的尖峰之外。 我认为管道中也没有气泡?

    请您也发送一张 dToF 的图片吗? 我想知道这是否会是我们称之为"循环滑动"的问题。 您可能需要增大包络设置阈值、以查看是否消除了数据中的尖峰。  

    令人担忧的一点是、您的 ADC 捕获显示的振幅约为300。 我们尝试使振幅接近800-900。 增加该值的一种方法是增加可编程增益。 但有时这会导致其他问题。 您可以尝试增加自己的功率吗? 如果您开始注意到读数较差、请告知我、并添加 ADC 捕获结果的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    根据您提到的、调整了增益值以获得所需的 ADC 捕捉振幅、还附加了 dToF 波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adarsh,

    感谢您提供这些最新信息。 您的 ADC 捕获看起来非常好、体积流速看起来也更加准确。 移动平均值似乎在20GPH 左右相当稳定。 我假设此流速与您的实际流速接近(在之前的视频中为~19.4gph)。 如果 VFR 只是稍微偏离某个偏移值、可以利用 USS GUI 中的"delta ToF offset"设置来微调得到的值、然后使其以实际流动值为中心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    感谢您对 ADC 采集和体积流速的详细反馈和观察结果。 我将尝试 微调通过它获取的值、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    您能否将此问题标记为已解决? 如果您有新问题、请创建新主题帖。 这有助于我们跟踪所发布的信息、并保持我们的指标准确无误。 谢谢!