This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:MSP430F5528

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1297731/evm430-fr6047-msp430f5528

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430F5528EVM430-FR6043

您好!  
我在 EVM430FR6047上有一个 queston、在 MSP430F5528 COM 通信 HID-bridge 部件上也有一个 queston。  
我想将 USB 电桥更改为 RS485电桥。 是否可以直接使用? 电路应该是什么样的? 或者是否需要 一个电桥来转换为 RS485? 如果需要、我可以使用哪款 TI 器件? 在这种情况下、电路看起来是什么样的?  
当我现在使用 RS485时,我要使用软件中的哪个文件来调整通信参数?  

此致
皮埃尔·恩吉林舒蒂