This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:超声波传感应用评估模块开发板

Guru**** 2612725 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1298138/evm430-fr6043-ultrasonic-sensing-application-evaluation-module-development-board

器件型号:EVM430-FR6043

大家好、

客户想了解 EVM430-FR6043超声波传感应用评估模块开发板在以下4种场景下的可行性:  

情景1:煤矿地下隧道中的超声波换能器以45°角度测量与车道之间0.2-15m 距离的风速。

场景2:超声波换能器使用耦合剂连接到管道外部、以测量水管的流速和流量。

场景3:测量气体提取管的流速。

场景4:测量风力涡轮机速度的风量(模式和结构类似于测量风速的天气)。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    [报价 userid="496057" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1298138/evm430-fr6043-ultrasonic-sensing-application-evaluation-module-development-board ]场景1:煤矿地下隧道中的超声波换能器以45°角度测量距车道0.2-15m 的风速[/报价]

    换能器之间0.2m 到15m 的距离过长。 超音信号的衰减会过大或过小而无法接收。  

    Unknown 说:
    场景2:超声波换能器通过耦合剂连接到管道外部、以测量水管的流速和流量。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaa949 请参考此链接。 我们可以在钳位电表上使用 FR604x 但有限制。 特别是管材推荐使用 PVC 材质。

    Unknown 说:
    场景3:测量气体萃取管的流速。

    不熟悉这个用例。

    [报价 userid="496057" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1298138/evm430-fr6043-ultrasonic-sensing-application-evaluation-module-development-board ]场景4:测量风力机风速的风量(模式和结构类似于测量风速的天气)。

    我们有一些客户使用 FR6043进行风速检测。 通常、它基于我们的 USS 软件。 但是、我们在该应用上没有参考设计。  

    此致、

    现金豪