This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430f5529 USB 接口

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1297733/msp430f5529-msp430f5529-usb-interface

器件型号:MSP430F5529

尊敬的论坛:

我想通过 MSP430f5529 USB 接口来控制 GPIO、而无需 eZ-FET Lite 仿真器

并在引导加载程序的帮助下上传代码、

请为我提供建议、如何使用现有的 F5529 Launchpad 执行此操作

此致、

TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 USB 开发套件中、有默认配置为5529和4 MHz XT2 (5529 LP 目标器件)的 USB 示例。

     www.ti.com/.../MSP430USBDEVPACK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵答复、先生、

    您能告诉我在 LaunchPad 中需要做的所有硬件更改

    我刚刚使用 CCS 完成了几个基本程序、但不知道如何进行 USB 接口连接、

    由于我对 msp430f5529 USB 接口的了解程度较低、因此我想知道是否能获得任何教程来实现这一点  

    非常感谢您提出宝贵的建议

    此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需更改任何硬件。 5529 LP 上的目标器件已为 USB 做好准备。 只需下载任何 USB 示例就可以正常使用。 还有针对5529准备的基本 CDC/HID 二进制文件、可通过 TI HID BSL 和 USB 固件升级示例 PC 端 Win GUI 进行下载...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供宝贵的信息