This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:请求 GUI 软件的源代码。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1298473/evm430-fr6043-request-for-the-source-code-for-the-gui-software

器件型号:EVM430-FR6043

嗨: 我想请求源代码,为 GUI 软件,运行在 PC 上.

我想要它的原因是,因为它提供了一个工作示例   ,我们可以适应, 使 我们自己的 "自定义 GUI",使用 API ,用于诊断目的。

我以前收到过此链接(我不确定这是正确的链接)、但该请求未获批准。

https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=322587∏_no=MSP-USSSWLIB-SOURCE (&ref_url=EPD_MSP_MSP)

我们是否可以再次访问 GUI 软件的此请求?

我可以签署保密协议、如果这样做有帮助、

此致、

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    我们无法为创建定制 GUI 提供支持。 GUI 是使用 JavaScript 构建的、通过使用 HID 通信协议规范、您应该能够编写具有要与 MSP430器件通信的功能的 GUI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:感谢您发送这封电子邮件、我们应该能够在时间到来的时候处理这栋楼、但与此同时、我们将使用 TI GUI 进行测试、这非常好。