This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5234:有关 TPS2388x PSE 系统固件主机接口协议的 Linux 示例源代码?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1298675/msp430f5234-linux-sample-source-code-regarding-the-tps2388x-pse-system-firmware-host-interface-protocol

器件型号:MSP430F5234

尊敬的 TI 专家:

   您能否提供有关 TPS2388x PSE 系统固件主机接口协议的 Linux 示例源代码?

我们需要这种配置、以便 CPU (主机)可以通过 I2C 总线与 MPS430 (FirmPSE)进行通信、从而获取/设置相关寄存器。

示例:系统 PoE 使能0xE/0xF Get/Set:如果 系统引导设置设为等待 主机、则 MCU 将等待此命令

此致、

加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary

    我在 msp430f5234端找不到 Linux 示例代码

    您能否使用 Linux 示例代码上的 TPS2388x 进行检查?

    谢谢!