This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430FR6043

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, EVM430-FR6043, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1293647/msp430fr6043-msp430fr6043

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6043MSP430F5528

您好!
我有一些关于 MCU MSP430FR6043的问题。  
对于 EVM430-FR6043、是否可以添加温度传感器来根据温度计算校准流量? 是时、我应该使用哪个引脚。

MCU 是否具有 Digitaloutput 和 Anlogoutput 以及 Digitalinput? 是时、是否有任何方法可通过上面的评估板对其进行测试? 类似的输出电流还是电压? analogoutpunt 和 Digitaloutput 的分辨率是多少?   

此致。  
皮埃尔·恩吉林舒蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierre:

    1.可以。 在我回答哪个引脚之前、我需要问:您的温度传感器使用什么协议?  

    2. MCU 有数字和模拟两种输出和输入。 您可以在 器件系列用户指南的第12节中阅读有关器件的数字 IO 模块的内容。 该器件还具有12位 DAC (12位决定电压电平)、您可以阅读同一用户指南的第37节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,
    我使用 KTY 81/210传感器。 对于数字和模拟输出、是否可以在电路板 EVM430FR6043上测试它们?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 KTY 81/210只是一个热敏电阻、因此您只需要一个 ADC、该器件包含几个 ADC。 许多引脚正在使用中、但您可以使用引脚25或26、因为它们具有 ADC 通道、仅用于 EVM 中的 UART。 这些数字对应于 P1.2和 P1.3。

    我不确定具体指的是什么、但您将能够在 EVM430-FR6043上测试和使用数字和模拟输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,
    感谢您的回复。 对于数字输出和模拟输出、 例如、我想使用外部计数器对脉冲进行计数、 以用于数字输出和模拟输出。我想设置最小和最大流量、然后更改流程、以了解模拟输出如何随着流量的变化而工作。  
    还有一个关于软件的问题、给定的 GUI 大约每200ms 保存一次数据、我想更改它。 我应该在哪个文件上下载?  

    此致
    皮埃尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我指出您从中获得该信息的资源? 我还没有研究更改 GUI 的刷新率、它保存数据的频率等。 如果您给我更多的信息,我可能能够帮助您更改设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dylan、
    我在波形中的数据校正期间注意到它。 我已经对 csv 文件进行了数据分析、测量时间约为200ms。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 我必须向我的团队核实这一点。 在我收集这些信息之前、您能否解释一下您是否需要提高数据的保存率? GUI 仅用于调节校准设置、通常没有严格的时序要求、因此我很想知道您需要它的原因。

    谢谢您提供的信息、我很快会更新此主题至更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dylan、
    感谢您的支持。 我的目的是将更正后的数据与我们的参考进行比较、以便我能够做出决定、是否可以使用您的 MCU 替换当前的 FPGA。 它的工作非常好,但它不容易比较,因为目前的数据校正是一样的。 如果你能给我信息,这个线程在哪个文件,我也可以更新我自己.  
    此致。  
    皮埃尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。  

    我们团队的大部分成员因在美国度假而外出、因此我的回答会有点拖延。 请预计从今天11月29日起1周内回复。 届时、我一定有时间与我们的团队会面并开展相关工作。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dylan、
    由于我还在等待与您团队同事讨论我的最后一个问题、这次我还有一个关于 MSP430F5528的问题。 该器件 已如数据表 UART 中所述、我想将 USB 编译更改为 RS485通信。 该电路在 MSP430F5528 COM 应用 HID-bridge 上应该是什么样的? 我是否需要 RS485桥接器? 或者、我可以直接通过将电路更改为连接到 RS485吗?  

    此致
    皮埃尔·恩吉林舒蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierre:

    感谢您的耐心等待。 到目前为止、团队还不熟悉这个过程。 不过,我认为这是可能的,并将在本周晚些时候进行研究。 我将在星期五之前向您介绍我能够找到的信息。

    您可以在 E2E 上的新主题中发布您的次要问题吗? 具有单独的主题有助于保持论坛帖子的有序排列。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierre:

    我已经和我的团队谈到如何提高这些数据的保存速率、我们认为只要 MSP 器件完成超声波测量、就会发生这种情况。 如果您确实想加快速度、则应尝试消除任何延迟并更频繁地执行测量、以便更频繁地将数据发送到 PC。 例如、如果您查看在450行上的 USSLibGUIApp.c、您应该能够消除此延迟以缩短两次测量之间的时间。 我不确定您需要达到此间隔(?)有多小、但发送的频率会受到限制。 如果您在加快传输速度方面遇到问题、敬请告知。

    请注意:我最初以为这是在 GUI 方面发生的、但软件团队通知我、数据保存到 CSV 中的间隔与 MSP 器件发送数据的间隔相同。

    如果您遇到问题、请随时创建另一个主题。

    感谢您的耐心等待!