This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:使用 MSP430F 器件进行电压监控

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1298796/msp430f5438a-voltage-monitoring-using-msp430f-device

器件型号:MSP430F5438A

尊敬的团队:

我们计划使用 MSP430F5438AMPZREP 控制器上的 ADC 引脚来监控电压、例如板载12V、5V、3.3V 电压。 如何在内部选择基准电压? 如果需要适用于此应用的任何参考设计、请提供。

此致、

Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    您需要将电压分压到 ADC 的选定电压基准范围内。 例如、该器件与 DVCC 的内部连接分为所选基准的一半。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace、您好!

    您能否解释一下如何在内部选择电压基准、因为 ADC 有内部电压基准选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    请参阅 用户指南中的第26章 REF 和以下 代码示例。