This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:电源到 MCU 后功能保持

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1299005/msp430f6779a-function-hold-after-supply-to-mcu

器件型号:MSP430F6779A

尊敬的 TI 支持部门:

通过设置 MCU 的 I SUPPLY 电压为3.3V  

-PMM 设置 Vcore 电平3

-设置时钟25 MHz

我发现在函数 UCS_initFLLSettle ()上的电源 DC 后它保持。

这个函数是保持的、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它被困在代码的这个部分:

    您可以尝试此示例代码吗?   是否可以尝试使用内部晶体?