This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6769A:我想显示处理时间。

Guru**** 2911350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1298127/msp430f6769a-i-want-to-display-the-processing-time

器件型号:MSP430F6769A

您好!

这是我在另一个线程中问的问题的延续。

是否可以使用 CCS 测量 AD 转换所需的时间?

我想我可以在"View"→"Expressions"中查看分配给处理时间的函数的值、但它不起作用、因为它在上限。

我想我可以从这里观察到它、但我应该怎么做?

此外、由于 AD 转换的处理时间、如果可能、我将以1ms 为单位进行观察。 如果可能、最高约为100ns。

我们稍后还将检查 GPIO 切换的使用情况。

此致、

俊晴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 俊晴

    计时器的计数器读取将花费超过100ns 的时间。

    如果您需要准确的测量结果、请使用 GPIO 切换和 OSC 来观察。

    "view"→"Expressions",但由于它处于上限,所以不起作用。

    计数器值和读取结果也取决于以下原因:

    1.计时器模式(向上/向下计数)

    定时器在 ADC 转换期间是否重新加载

    3.定时器的时钟

    4.检查 计数器值 检查读取到的差异 理论上计算预期的 ADC 转换时间 ,考虑计时器计数器读取指令执行时间等。

    花点时间深入探究这一点。

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic

    感谢您的回答。

    抱歉、使用 CCS 进行测量似乎需要花费大量时间、因此我将按照建议使用 GPIO 切换和 OSC 进行测量。 感谢您教我一些有关 CCS 的方法。 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致、

    俊晴