This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:USS 多点校准

Guru**** 2387510 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1290416/msp430fr6047-uss-multipoint-calibaration

器件型号:MSP430FR6047

您好

我们使用 MSP430FR6047设计 DN15水表。 如何使用单一仪表常数来校准多个流速

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    您能否查看 《USS 设计中心用户指南》的流 VFR 校准部分 、并告诉我这是否是您要找的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 迪伦·奥布里恩

    我已经实现了流速与参考仪表 的匹配、但对于多种流速与参考仪表的不匹配。我还使用 Flow VFR 校准遵循了以下步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校准后、您是否可以点击"Read MCU configuration"并检查值、确保存储并使用正确的校准数据? 请告诉我这些数据是否与您输入的数据相符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    点击"Read MCU configuration"后、输入的校准值已更改。我确认输入的数据匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说输入的校准值发生更改时、您意味着什么?  

    您是否还执行了 USS 学院中所示的初始配置

    器件是否显示有任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已分别在范围1、2、3中输入了不同流量范围的均值 VFR、2、3中输入了均值 VFR、在剪贴读取 MCU 配置后、输入的值发生了变化、我还执行了 USS Academy 中显示的初始配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在输入这些值后更新了器件的校准、然后读取 MCU 配置? 除非执行此操作、否则这些值不会发送到板。 能否详细说明一下"使用单个仪表常数校准多个流速"的含义? 我所指出的指南是否适用于您想要执行的操作? 为了读取可变流速、您不必执行此校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经更新了校准、当读取 MCU 配置时、输入的值已存储在范围1、2、3中。我无法使用参考表实现多流速匹配、我是否需要执行任何步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过遵循 USS 指南一般校准、我能够实现单流速与参考表匹配。但对于 VFR 校准、多流速与参考表不匹配  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否解释一下您的器件目标还更进一步/您为什么需要针对多个流速进行校准? 您是否在 USS 学院的最后一部分中找到了奇异校准和/或校准序列? 本指南是我知道的唯一关于这部分校准的指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照 USS Academy 指南、我无法实现与参考表不匹配的0-1000流速  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我展示一下 USS GUI 显示的内容、以及参考表显示的内容吗? 我在第一答复中提供的文档是关于使用该器件功能的最新指南。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     生成了在 VFR Flow Ranges (Expected 和 Mean VFR)和头文件中输入的校准数据、也生成了使用头文件重新编译代码、但 EVM6047流速 与参考表流量不匹配。 例如,当参考表显示流量5L/HR 时。  但 EVM6047显示10L/HR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    我正在向我的团队核实这一情况。 考虑到您已按照我们发布的说明进行操作、并且您将获得具有单个仪表常数的准确流速、我们需要逐一检查相关步骤以帮助找到问题所在。 我将在下周发布新话题、介绍我能找到的相关信息。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题、我在 Water_Demo 不进行任何修改的情况下使用示例 MSP430FR6047EVM_USS_MSP430FR6047EVM_USS_USS_USS 的固件。 出现固件与 VRF 流校准不工作的情况。 我将校准偏差设置为固定流量、并更改校准 VRF 上的参数、仪表(DUT)中指示的流量不会改变。 但是、如果我更改 仪表常数、仪表(DUT)中指示的流量会发生变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aravind、jucetauro、

    一些 USS 团队目前不在办公室、因此我在获得这些答案时遇到了延迟。 同时、您是否阅读过 E2E 上一些较旧的相关帖子?

    在 这篇文章中 、一位用户记录了他们执行此操作所需的步骤、我们的一位应用工程师能够验证这一操作。  

    您可能  还需要通读这篇文章以了解一些调试步骤。

    我还要补充一点、看起来您在执行初始常规校准后不应请求额外的更新。 根据我上面链接的较旧帖子之一、您应该执行常规校准、请求更新、激活高级校准、然后执行 VFR 校准窗口中的步骤。 请参阅第一个链接以供参考。

    我将与我们的 USS 专家联系,一旦他下周回到办公室,我们将能够获得更明确的帮助。 感谢您的耐心。