This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP-FET 闪存仿真工具上的 FW 更新失败

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1297850/msp430f5529-fw-update-fails-on-msp-fet-flash-emulation-tool

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP-FETUNIFLASH

大家好、当我们将 IAR 工作台从6.30切换到8.10.2并尝试使用 MSP430F5529将代码加载到目标板时、工作台请求对调试器进行固件更新。

FW 更新在我们旧的调试器(灰色的 MSP430 USB 调试接口 MSP-FET430UIF)上成功运行、但在我们的两个 MSP-FETFlash 仿真工具(较新的黑色工具)上失败。

我们从 IAR 工作台收到的错误消息最初为"目标电压不足"或类似、之后是重复的循环:

2023年11月29日星期三14:41:23:一个连接的 MSP-FET/eZ-FET 调试器需要恢复。
2023年11月29日星期三14:41:38:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败
2023年11月29日14:41:38:只能连接一个 MSP-FET eZ-FET 调试器
2023年11月29日(星期三) 14:41:38:在恢复期间将其添加到您的系统。
2023年11月29日星期三14:41:44:一个连接的 MSP-FET/eZ-FET 调试器需要恢复。

我们停止了更新循环、并在旧的 IAR Workbench 6.30中尝试了相同的操作、但出现了同样的故障:

2023年11月29日星期三15:35:45:一个连接的 MSP-FET/eZ-FET 调试器需要恢复。
2023年11月29日星期三15:41:20:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败
2023年11月29日15:41:20:在恢复期间只能将一个 MSP-FET eZ-FET 调试器连接到您的系统。
2023年11月29日星期三15:41:22:一个连接的 MSP-FET/eZ-FET 调试器需要恢复。
2023年11月29日星期三15:41:36:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败
2023年11月29日15:41:36:只能连接一个 MSP-FET eZ-FET 调试器
恢复期间恢复到系统中。  ...

我们停止了更新循环、当然、只有一个调试器连接到 PC!

然后、我们使用 TI Uniflash V8.1.0.4135进行更新、结果类似:
当提示选择连接时、3个调试器显示为可用。!
(TI MSP430 USB1、TI MSP430 USB2、TI MSP430 USB3)
当使用 TI MSP430 USB1并尝试读取所连板的存储器时、Uniflash 会提示以下消息:

仿真器初始化错误:一个连接的 MSP-FET/eZ-FET 调试器需要恢复。 选择"恢复"以启动恢复过程。 注意:在恢复期间只能将一个 MSP-FET/eZ-FET 调试器连接到您的系统。

点击"恢复"后,它显示:

错误! MSP430:初始化仿真器时出错:MSP-FET/eZ-FET 恢复失败

在 TI MSP430 USB2和 USB3显示中重复上述步骤:

TI MSP430 USB2/MSP430仿真器初始化错误:尝试初始化2号 USB FET、但只找到1个 USB FET

TI MSP430 USB3/MSP430错误初始化仿真器:尝试初始化编号为3的 USB FET、但只找到1个 USB FET
 
请帮助解决该问题。
 
 此致、
 M·宾德里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin Bindrich:

    请参阅 MSP430硬件工具用户指南(修订版 AH)、MSP-FET430UIF 和 MSP-FET 应由 IAR 提供支持

    这个问题很奇怪

    我建议您可以安装 CCS https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO 并连接 MSP-FET 以检查是否可以连接

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong Li、我很不愿意遵循您的提示、因为我已经尝试过 TI Uniflash。 但确实是的、当前版本的 CCS 能够更新调试器。
    之后、我重新尝试了 IAR V8.1、现在它能够使用此调试器。 但是、我不知道它是否能够更新调试器。 因为它接受了从 CCS 加载固件版本的调试器。

    谢谢!