This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:(错误-614 @ 0x0)

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1300215/mspm0g3507-error--614-0x0

主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

我使用了 KEIL5.38A 开发了 MSPM0G3507的看门狗功能。 通过 jlink 调试、程序设计中可能存在错误、导致 MCU 无法连接到仿真。 我想使用 CCS 来覆盖闪存内容并报告614错误代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU 可以在  BSL 技巧之后启动调试部分、但它无法运行任何调试步骤。

    该图通过使用 SDK 示例来展示调试现象、未做任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Unlock-MSPM0.pptx

    您能否尝试执行批量擦除、看看它是否有用?