This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:我们需要针对 Linux 平台的 MSP Gang 编程器支持

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1299837/msp430f2274-we-need-support-for-msp-gang-programmer-for-linux-platform

器件型号:MSP430F2274
主题中讨论的其他器件: MSP-GANG

大家好、  
 我们的器件使用 MSP430F2274芯片组。 我们希望对我们的生产进行批量编程。 我们有 Raspberry PI SBC 板、我们想在其中集成适用于 MSP430的 MSP Gang 编程器。 下面介绍如何在 Linux 中添加对 MSP Gang 编程器的支持。 我们知道、TI 在基于窗口的 dll 中提供支持、但我们没有 Linux lib 或支持。  您能确认一下、我们如何借助 MSP Gang 430处理 Linux。  

谢谢。

马尼什·达比  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    与 Elprotronics 核实-他们生产并为 MSP GANG 提供操作系统支持。

    https://www.elprotronic.com/pages/ti-msp430

    根据他们的站点、他们确实支持 Linux:

    WindowsTM XP、7、8、10、11、 和 Debian Linux 支持 x86_64 (AMD64)和 armhf 架构。 运行时间 Raspberry Pi Orange Pi One

    但是、仅在 Windows 中支持 MSP GANG GUI:

    简便易用的 GUI 允许用户轻松配置所有必要的选项 (仅 Windows 上的 GUI)

    我相信有一个 CLI (命令行界面)。  在此处查看他们的所有文档:

    https://www.elprotronic.com/pages/ti-msp430

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Elprotronic    仅对 XS 或 X2适配器支持 Linux 、而我们需要中的支持- MSP-GANG、8目标 Gang 编程器。 MSP GANG 最多支持8个器件编程、而 XS 和 X2仅支持6个器件。 我们希望集成到基于 Raspberry Pi 或 BeagleBone 的 SBC 器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    让我联系 Elprotronics 让您看看能做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    根据 Elprotronics:

    "我们没有适用于 MSP-GANG 的 Linux、我们也不打算这样做。 我们的 XStream 和 XStreamPro 适配器支持 Linux。 最多可将64个编程器连接至一台 PC、并同时对所有目标进行编程。 用户可以从一台 PC 以群组方式进行编程、最多可支持1*64 (如果使用 FlashPro 编程器)或6*64 (如果使用 GangPro 编程器)。 我们有一个示例供我们的编程人员使用 Linux 与 Raspberry Pi。  "