This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726:有关用于便携式燃气计量器件的低功耗 MCU 的咨询

Guru**** 2822755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1299383/msp430f6726-inquiry-regarding-low-power-mcus-for-portable-gas-metering-devices

器件型号:MSP430F6726

尊敬的先生/马萨姆先生:  

我代表 PRAD 写信说明我们正在进行的项目,重点是用于工业和危险场所的便携式气体计量设备和个人监测仪。

我们正在寻找可能适合燃气计量应用的低成本、超低功耗 MCU、请建议可用于此类电池供电应用的超低功耗 MCU 列表。

此外、我们还希望收集有关您的 MCU 在类似燃气计量器件或类似产品中的任何现有使用情况的信息。 了解您的 MCU 当前是否适用于此类应用、有助于深入了解它们在此特定域中的性能和兼容性。

此外,有关下列方面的任何有关细节都将非常有益:

1.成本:如果我们能了解这些 MCU 的成本以评估其大规模生产的可行性、我们将不胜感激。

2、性能和可靠性:成本是首要考虑因素,我们也非常重视性能和可靠性,因为产品将负责人的生命安全。 任何有关这些 MCU 在运行条件下的性能和可靠性的见解都将非常宝贵。如果有任何技术规格、数据表或相关信息可以帮助我们理解这些 MCU 的功能、我们将非常感谢您提供这些材料。

谢谢、此致  

穆罕默德·塞勒夫  

产品专家

+919633284642

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    您能否澄清一下、这些设备是否是气体检测设备、以及需要监测哪种类型的气体?

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!  

    是的,我们正在开发便携式气体检测设备,需要监测的气体是(主要是 H2S)

    1. H2S
    2. 二氧化碳
    3. O2
    4. SO2

    此致、  

    穆罕默德·塞勒夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    根据模拟前端的不同、可以采用几种不同的方法。 如果您的传感器只需要数字通信接口(SPI、I2C、UART 等)、那么您可以使用通用 MCU。 这里的决定因素是 IO 数、内存和 CPU 速度。

    如果传感器输出模拟波、您可以决定使用与您所链接的 MCU 类似的 Δ-Σ 集成 MCU、或者12位 SAR 是否足以满足要求。

    具有12位 SAR ADC 的 MCU - MSPM0L 或 MSPM0G
    具有24位 Delta Sigma ADC 的 MCU - MSP430F6726 (还采用 LCD 控制器、具体选项取决于所需的 Delta Sigma ADC 数量)

    每个产品页面都有一个数据表、因此您可以查看数据表中标识的规格-包括测试条件、最大运行条件和建议运行条件。 有关德州仪器产品的其他可靠性 信息、请参阅可靠性和质量页面。

    请告诉我您是否有进一步的项目要求、以帮助缩小哪款 MCU 最适合您!

    此致、
    卢克