This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:带 MCU 的电容器 MSP430F6779A

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1292661/msp430f6779a-capacitors-with-mcu-msp430f6779a

器件型号:MSP430F6779A

尊敬的 TI 支持部门:

我怀疑电容器与 MSP430F6779A 的引脚 MCU 相连。

如果未连接电容器、MCU 的哪个引脚? 这将导致 MCU 无法启动。

使用100引脚 PZ 封装

数据表

e2e.ti.com/.../TI_5F00_msp430f6779a.pdf

此致、

Khwanyuen Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:

    下表来自 辅助电源和推荐电容器的数据表。

    下面是 实现三相电子电表的原理图片段、可帮助展示具体实现。 4.7uF 电容器是用于电流突降和尖峰的大容量电容器、100nF 电容器是用于高频噪声的去耦电容器。

    VCORE 必须具有0.47uF 的电容才能使器件工作。

    当电荷泵被启用时、也建议在 LCDCAP 引脚上放置一个4.7uF 电容器。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从数据表可知、 这些使用4.7uF 的 C 会对 MCU 运行有何影响? 如果低于 4.23 μ F (4.7 -10 %)

    此致、

    Khwanyuen Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:

    对于电源电容器、它们是典型的建议值、因此10%容差是可接受的。 对于 LCD 电容器、最小值为4.7uF、因此我建议您选择一个将满足最小值并考虑到容差的电容器。  

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和用例电容器更多10uF (超过推荐值)我不确定是否会对 MCU 运行产生影响?

    数据表中的详细信息没有有关使用超过10uF 的影响的描述

    此致、

    Khwanyuen Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:

    我们没有在这里列出影响、因此我们没有测试信息。 在我看来、由于电容值增加、LCD 运行可能会出现时序问题和故障。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我有一个关于 Cvsys 的问题、

    是否存在电压超过6.3V 的可能性?

    此致、

    Khwanyuen Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:

    如果您发现大于6V 的电压可能由多个电源导致、则 MCU 周围的建议电压应该仅为3.6V。 以下是最大额定值、如果超过这些值、器件可能会损坏。

    我会检查您的设计中的哪些地方存在可能导致 连接多个电源的连接。 (如果您使用的是所有可能的电源、则在每个 VDSYS1、VDSYS2、VASYS1、VASYS S2处总共有4个 CVSYS 电容器、一个)

    此致、
    卢克