This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:手动处理飞行时间数据

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1300708/evm430-fr6043-manually-processing-time-of-flight-data

器件型号:EVM430-FR6043

您好!

我正在尝试利用  EVM430-FR6043来测量非流动环境中各种气体的声速、并想独立于 提供的 USS 设计中心软件来处理该结果。

由于 看起来 以 1us 为增量捕获 ADC 缓冲器指数(如下图所示)、因此我可以通过获取第一个峰值的位置来估算飞行时间:

(第一个峰值的 ADC 缓冲器指数)+(脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙)=~μ s 飞行时间  

除了保存 ADC 捕捉外、是否有 更理想的方法保存然后处理原始信号以获得更 准确的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    是否有 更好的方法保存和处理原始信号以获得更 准确的结果?

    更理想的方式是什么意思? 您当前的解决方案"由于 ADC 缓冲器指数似乎 以 1us 为增量进行捕获(如下图所示)、我可以通过获取第一个峰值的位置来估算飞行时间:"看起来 对我来说很好。 它与 USS 库非常相似。 那么、您希望如何改进方法呢?  

    此致、

    现金豪