This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:如何检查 VDSYS 压降

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1301279/msp430f6779a-how-to-check-vdsys-voltage-drop

器件型号:MSP430F6779A

目前我使用 SVMHIFG 来测量 VDSYS 电压、SVSMHRRL = 2.7V 电平。

是否有其他方法可以检查 VDSYS? (因为我不希望更改 VCORE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否从外部进行检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、您好!

    感谢您的建议、我会使用内部模块。  

    我目前有兴趣使用10位 ADC 来监控 DVCC 和 AUXVCC1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您找到这个好的建议。 比我的好多了:)