This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:从捕获的波形计算 dTOF 和 ABStof 的代码例程的位置在哪里?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1299566/evm430-fr6043-where-is-the-location-of-the-code-routine-that-calculates-dtof-and-abstof-from-the-captured-waveform

器件型号:EVM430-FR6043

您好:我正在使用 EVM430-FR6043、我有一个关于在哪里可以找到代码例程的问题。

我在寻找代码,它运行在"捕获的波形",以确定 Dtof ,和 ABStof。   

我想根据 Dtof、我可以硬编码的流量管尺寸"L"和 ABStofs 计算空气流速[M/s]。

我正在查看 USSLibGUIApp.c ,更具体地说,在 USSLibGUE App_Engine 上...我已经附上了一张图片...

该算法是在线路302上的,这是从捕获的波形计算 dTof 和 ABStofs 的例程吗?

您能指出在哪里可以找到此例程  吗?

请建议:

此致、

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    很抱歉回复延迟。  

    可以。 在302行中、该函数根据捕获的 ADC 数据计算 dTOF absTOF。  

    但是、它不是一个开放源码函数。 TI 拥有其 知识产权。 感谢您的理解。  

    此致、

    现金豪