This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:UniFlash 8.5 BSL 固件更新不起作用(UniFlash 7.1确实起作用)

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430FR5969, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1302315/msp430fr5969-uniflash-8-5-bsl-firmware-update-not-working-uniflash-7-1-does-work

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、、 MSP-FET

我有一个基于 MSP430FR5969的器件、该器件被配置为使用 MSP-FET 通过 BSL 更新固件。  我已经在新的笔记本电脑上安装了 UniFlash 8.5.0.4593 (如果有必要、还安装了 CCS 12.4.0.00007)。  我尝试通过 BSL 执行固件更新、此时 UniFlash 似乎已挂起:

   加载程序
   请稍候...
   执行启动脚本:MSP430

此窗口下出现以下错误(可能不完全是因为我无法复制和粘贴错误消息):

[错误] MSP430:初始化闪存编程时出错:文件为加载 C:\ti\uniflash_8.5.0\desktopdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\DebugServer\bin\FlashMSPSLBootloader.dll:找不到指定的模块。


我尝试启用日志记录、但生成的日志包含空白错误条目、例如:

13:54:52:270日志- NWAgentAPI: dinfraConfigue 已成功解析。
13:54:52:370错误-{}
13:54:52:377错误-{}
13:54:52:382错误-{}
13:54:52:383错误-{}
...

在我的硬盘驱动器上的该路径上存在名称 dll。
我尝试编写了一个正在运行的 uniflash 会话文件、并创建了一个结果相同的新会话。

UniFlash 8.3具有相同的行为。  我的旧笔记本电脑配备 Uniflash 7.1.0.3796、工作正常。
UniFlash 8.5似乎使用 JTAG 下载固件而不会出现问题。

我不想使用任何基于云的服务,只是打算使用本地应用程序,因为我总是拥有这样的应用程序,以防我丢失了一些东西。


有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定最新的 Uniflash 为什么会出现此问题。 但是、就像您说的、使用较低版本的 Uniflash 应该可以在您的情况下使用。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我以前没有注意到较旧版本的下载链接。  我在我的新笔记本电脑上安装了7.2、它工作正常。

    希望该问题将在8.x 的更新中得到解决。

    谢谢。

    JM